DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Huonelämpötilan asettaminen sovelluksen avulla

Wiser Home -sovelluksella voit säätää huonelämpötilaa.
Huonelämpötilan säätäminen:
  1. Valitse Ohjaus-välilehdellä Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehti, jossa termostaatti sijaitsee.
  2. Valitse termostaatti napauttamalla .
  3. Käytä liukusäädintä ja aseta huoneen lämpötila lämmitykselle.
    HUOMAUTUS:
    • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) alhaisempi, joten lämmitys on päällä.

    • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (asetusarvo) korkeampi, joten lämmitys ei ole päällä.

    EHDOTUS: Voit myös säätää asetusarvon lämpötilaa:
    • Napauttamalla tai laitteen lämmitysosan Ohjaus-välilehdessä.

    • Kun lisäät sen Suosikkeihin. Jos haluat lisätietoja Suosikeista, katso kohta Suosikkien hallinta kyseisen järjestelmän käyttöoppaassa.

    EHDOTUS: Napauttamalla voidaan määrittää tehostuksen aika ja kytkeä se pois päältä.
    TÄRKEÄ: Kun tehostusaika on asetettu, asetusarvon lämpötila nousee automaattisesti 2 °C:lla asetetun tehostuksen ajaksi. Kun tehostusaika on kulunut, asetusarvon lämpötila palautuu nykyiseen ajoitettuun tapahtumaan tai edelliseen asetusarvon lämpötilaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?