DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Wiser Home -sovelluksen avulla voidaan muodostaa termostaatin pariliitos Wiser-keskusyksikön kanssa termostaatin käyttämiseksi ja ohjaamiseksi.
Termostaatin pariliittäminen:
  1. Valitse aloitussivulla .
  2. Napauta Laitteet > >Ilmasto-välilehdellä.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla Ohjaus-välilehdeltä > > Ilmasto-välilehteä.
  3. Napauta Yhdistelmätermostaatti ja valitse pariliitettävä termostaatti.
  4. Napauta Seuraava
    Seuraavassa kuvaruudussa näkyy termostaatin liittymisprosessi.
  5. Paina ja pidä termostaatissa painettuna kosketuspainiketta O samanaikaisesti (> 3 s) kunnes Jn tulee näkyviin laitteeseen.
    Langaton LED vilkkuu keltaisena liittymisen aikana.
  6. Odota muutama sekunti, kunnes termostaatin langaton LED muuttuu vihreäksi.
    HUOMAUTUS: Termostaatin langaton LED-valo muuttuu punaiseksi, jos se ei pysty muodostamaan yhteyttä.
    Kun laiteparin muodostus onnistuu, sovellus näyttää laitteen liitostilan.
  7. Anna termostaatille nimi ja napauta Seuraava
  8. Määritä termostaatti huoneeseen ja napauta Vahvista.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?