DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Huoneen asetukset

Voit asettaa kanavan, läsnäolon ja ikkunan tunnistuksen huoneen asetuksissa.

  1. Valitse Ohjaus-välilehdeltä termostaatti, jonka huoneasetusta haluat muuttaa.

  2. Valitse termostaatin laitteen hallintanäytössä Huoneen asetukset huoneen tietojen avaamiseksi.

Kanavan asetukset

Jos termostaatti ja lattialämmityslaite ovat samassa huoneessa, voit vaihtaa termostaatin kanssa samaan huoneeseen määritettyä kanavaa napauttamalla huoneen tiedoista Kanava ja valitsemalla kanava.

Läsnäolo

Voit muuttaa läsnäoloasetuksia käyttäjän vaatimusten mukaisesti napauttamalla huoneen tiedoista Läsnäolo.

  • Käyttämätön poikkeama: Määritä asetusarvo, kun huoneessa ei ole ketään.
    Tämä auttaa säästämään energiaa, sillä lämpötila voidaan asettaa normaalista asetusarvosta vähemmän mukavammalle, mutta energiatehokkaammalle tasolle, kun tilaa ei käytetä.


  • Käytössä käyttämättömänä -viive: Voit asettaa aikaviiveen huoneen käytön ja käyttämättömyyden väliselle siirtymäajalle.
    Tällä viiveellä varmistetaan, ettei järjestelmä siirry välittömästi ei varattu -tilaan huoneen vapautuessa. Siten voidaan estää tarpeettomat vaihtelut ja antaa lisäaikaa siinä tapauksessa, että huoneessa on jälleen käytössä pian sen jälkeen, kun se on jäänyt käyttämättömäksi. Tämä viive auttaa optimoimaan energiatehokkuutta ja ylläpitämään viihtyvyyttä rakennuksessa.


  • Vähimmäiskäyttöaika: Voit asettaa vähimmäiskeston, jolla termostaatti tunnistaa läsnäolon, ennen kuin se ryhtyy tiettyihin toimenpiteisiin, kuten säätää lämpötila-asetukset ei varattu -asetusarvoon. Tämä ominaisuus auttaa estämään järjestelmää reagoimasta lyhytaikaisiin liikkeisiin tai läsnäoloon ja varmistamaan, että se reagoi jatkuvaan käyttöön. Näin voidaan optimoida energiankulutus ja ylläpitää viihtyvyyttä tehokkaasti.

Avoimen ikkunan tunnistus

Termostaatin ikkunoiden avauksen tunnistus on ominaisuus, joka havaitsee antureiden avulla, milloin lähellä olevat ikkunat tai ovet ovat auki. Kun avoin ikkuna tai ovi tunnistetaan, termostaatti voi säätää lämmitysjärjestelmän säästämään energiaa. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja voi auttaa säästämään kustannuksia varmistamalla, että järjestelmä reagoi älykkäämmin sisäympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Voit ottaa avoimen ikkunan tunnistuksen käyttöön vaihtokytkimen avulla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?