DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Aikataulun/tapahtuman muokkaaminen

Aikataulun muokkaaminen:

  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta Aikataulut -välilehteä ja valitse muokattava aikataulu.

  3. Napauta AIKATAULUN TIEDOT, jos haluat tehdä jonkin seuraavista:

    • Laitteen uudelleennimeäminen

    • Laitteen sijainnin muuttaminen

    • Aikataulun poistaminen

  4. Muokkaa TAPAHTUMIA valitsemalla päivä ja napauttamalla ajan ja lämpötilan muuttamiseksi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?