DUG_Schneider Charge_WH-03

Brug af enheden

Med kontrolpanelet kan du starte og stoppe opladningen og overvåge strømforbruget.

På siden Styring skal du trykke på EV-oplader for at få adgang til kontrolpanelet.

På siden Kontrolpanel kan du se følgende:

  • Samlede omkostninger for opladningssessionen (A).

  • Samlet opladningstid i sessionen (B).

  • Samlet energiforbrug i sessionen (C).

  • Kontrolknap (Start opladning/Stop opladning, Pause/Genoptag) (D).

  • Opladningstilstand (E).

  • Enhedsindstillinger (F) - Du kan omdøbe enheden eller fjerne enheden fra Wiser-systemet. Se Omdøbning af enheden og Fjernelse af enheden.

  • Historie G).

På samme måde kan du styre og kontrollere den aktuelle status for EV fra siden Styring.

  • Kontrolknap (H).

  • Enhedens aktuelle tilstand (I).

TIP: Du kan også starte og stoppe opladningen, når du føjer enheden til din liste over Favoritter. Du kan finde flere oplysninger om Favoritter på Brugervejledning til systemet.
BEMÆRK:
  • Hvis du kun har en EV-oplader i Wiser-systemet, er siden Styring ikke synlig. Der er adgang til alle funktioner via siden Hjem.

  • Elektriske køretøjer (EV) kan ikke oplades umiddelbart efter, at de er stoppet. Tilslut stikket igen for at begynde opladningen. Se Tilslutning/afbrydelse af opladeren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?