Idriftsættelse via eSetup
|
Til Android-mobiltelefoner: |
Til Apple-mobiltelefoner: |
![]() |
![]() |
- Åbn eSetup-appen, og vælg Schneider Charge.
- Vælg en af følgende:
- Spring vejledningen over: For at fortsætte med trin 3.
- Start vejledningen: For at starte idriftsættelsesvejledningen.
- Tænd Schneider Charge, og når LED-indikatoren
på siden lyser grønt, skal du trykke på Ja, den er grøn i appen.BEMÆRK: Hvis LED-indikatoren på siden ikke tændes, når du har tændt for Schneider Charge, skal du forsøge at genaktivere LED-indikatoren på siden ved at slukke og derefter tænde for Schneider Charge.
- Når indikatorlampen på siden af Schneider Charge
lyser grønt, skal du trykke på funktionsknappen (trykknappen)
og holde den nede i 3 sekunder.
Dette opretter et midlertidigt trådløst netværk, som er aktivt i 4 minutter. - på appen, tryk på Ja, den lyser grønt og vælg en af følgende metoder til at oprette forbindelse
til det midlertidige trådløse netværk.
Scan QRCode:VIGTIG: Aktivér kun kameraet for eSetup-appen.
- Tryk på Scan QRCode.
- Tryk på OK, i pop op-dialogboksen.
- Scan QR-koden på højre side af Schneider Charge for at komme med på det midlertidige trådløse netværk.
Manuel tilslutning:- Tryk på .
- Vælg SchneiderCharge_##-##-## fra listen, og indtast adgangskoden til Wi-Fi®, som findes på siden af enheden.
- Når du har oprettet forbindelse, skal du vende tilbage til Wiser Home-appen.
- Indtast en Ny PIN kode, indtast pinkoden igen, og tryk på Gem.
- Indtast den nye PIN-kode på næste side, og tryk på Tilslut.
- På siden Firmware upgrade skal du trykke på Continue.Vent et par sekunder på, at appen tjekker opladerens firmwareversion.
- Tryk på Opgrader for at opgradere
den nyeste firmware til Schneider Charge.
Vent et par minutter på, at firmwareopdateringen er færdig. - På siden Electrical Indstillinger kan du bruge skydebjælken eller -/+ til at indstille opladningsstrømmen efter behov, og derefter trykke på Gem og fortsæt.
- På Netværksindstillinger skal du slå vippekontakten til Tilslut Schneider Charge
til en intelligent opladningsapplikation.VIGTIG: Hvis du har en Wiser Hub til fjernovervågning og -styring, skal du sørge for, at både Schneider Charge og hubben er tilsluttet til det samme Wi-Fi®-netværk.
- Vælg en af følgende metoder til at forbinde Schneider
Charge til internettet, og tryk derefter på Gem og
fortsæt.
- Opret forbindelse til Wi-Fi (trådløs):Tryk på Scan QR-kode og scan QR-koden på din router for automatisk at oprette forbindelse til Wi-Fi. Alternativt kan du vælge fra listen over tilgængelige netværk ved at trykke på Vælg et netværk eller manuelt indtaste Wi-Fi-netværkets navn og adgangskode.
- Tilslut til Ethernet-port (kablet):
Indtast netværksoplysningerne for at tilslutte (brug RJ45-kabeltypen).
BEMÆRK:
-
Sørg for, at Ethernet-kablet er tilsluttet, før du starter idriftsættelsen af Schneider Charge.
-
For Schneider Charge, der installeres udendørs eller i garager uden adgang til en internetrouter eller Wi-Fi-repeater, anbefales en kablet Ethernet-forbindelse frem for Wi-Fi for at opnå bedre stabilitet.
-
Hvis det ikke er muligt at bruge et Ethernet-kabel, anbefales det at installere en Wi-Fi-repeater i nærheden af Schneider Charge for at sikre en pålidelig forbindelse.
-
- I Intelligent Ladning-applikationen skal du vælge
et af følgende:
- Vælg smart opladningsapplikation: For at vælge Smart Home-applikationen. Eksempel: Wiser Home
- Gem og fortsæt: For at gemme indstillingen og fortsætte til trin 12.
- Tryk på Overdragelse til kunde for at dele PIN-koden med kunden.
- Efter overdragelsen skal du læse alle instruktioner
ved at trykke på </> og derefter trykke
på Jeg forstår: genstart.
vent et par minutter for at afslutte opsætningen og oprette forbindelse til internettet.Schneider Charge genstartes i henhold til den anvendte konfiguration.
Den forreste LED lyser konstant grønt efter genstart, hvilket indikerer, at Schneider Charge er tilsluttet til fjernbetjening.