DUG_Schneider Charge_WH-04

Nulstilling af PIN-kode via Wiser Home-appen

Hvis du mister idriftsættelses-PIN'en, kan du nulstille PIN'en til standardværdien ved hjælp af Wiser Home-appen.
  1. Åbn Wiser Home-appen, tryk på Kom i gang > Professionel installatør.
  2. Vælg dit land eller din region for at åbne menuen Tilføj enheder.
    Menuen viser en liste over understøttede enheder baseret på din placering.
  3. Vælg Schneider Charge på enhedslisten, og vent et par sekunder på, at appen tjekker firmwareversionen.
    Hvis en ny firmware er tilgængelig, skal du trykke på Download, ellers skal du fortsætte med trin 4.
    BEMÆRK: Appen downloader den nyeste firmware og uploader den automatisk til Schneider Charge, når den er forbundet til Wi-Fi®.
  4. På Schneider Charge Setup skal du trykke på Start opsætning.
  5. Læs instruktionerne i appen, og tryk derefter på Næste.
  6. Tryk på og hold sidetrykknappen nede i 3 sek., når side-LED-indikatoren i Schneider Charge lyser konstant grønt.
    Dette vil oprette et midlertidigt trådløst netværk for Schneider Charge, som vil være aktivt i 4 min.
    BEMÆRK: Hvis LED-indikatorlyset på siden er slukket, skal du slukke for ladestationen og derefter tænde den for at aktivere sideknappen igen.
  7. Tryk i appen på Næste, og udfør en af følgende metoder til at scanne QR-koden, der findes på siden for din Schneider Charge, for at oprette forbindelse til det midlertidige trådløse netværk.

    Tryk på Åbn kamera:
    VIGTIG: Aktivér kun kameraet for Wiser Home-appen.
    1. Tryk på Åbn kamera.
    2. Tryk på OK, i pop op-dialogboksen.
    3. Scan QR-koden på højre side af Schneider Charge for at komme med på det midlertidige trådløse netværk.
    Tilslut manuelt:
    1. Tryk på Opret forbindelse manuelt > Åbn Wi-Fi-indstillinger.
    2. Vælg SchneiderCharge_##-##-## fra listen, og indtast adgangskoden til Wi-Fi®, som findes på siden af enheden.
    3. Når du har oprettet forbindelse, skal du vende tilbage til Wiser Home-appen.
    4. Tryk på Fortsæt for at fortsætte idriftsættelsesprocessen.
  8. Tryk på Nulstil Pin-kode, læs pop op-meddelelsen, og tryk på Ja.
  9. Tryk på knappen på højre side på Schneider Charge inden for 3 minutter og 30 sekunder for at bekræfte nulstillingen.
Efter få sekunder nulstilles PIN-koden til standard.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?