DUG_Schneider Charge_WH-03

Anti-Tripping-styring

Anti-Tripping-styringen forhindrer afbryderen fra at udløse ved at frakoble belastningen eller reducere belastningens effekt. Dette holder systemets samlede forbrug under en defineret grænse. Grænseværdien indstilles af størrelsen af hovedafbryderen, se Indstilling af takst. Enheder, der er kvalificerede, føjes automatisk til anti-tripping-styringen.
VIGTIG:
  • Når elnettet når mere end 80 % af kontraktgrænsen, aktiveres Anti-Tripping-algoritmen til styring af enheder, der er registreret i Anti-Tripping-styringen.

  • Når en enhed styres af Anti-Tripping-styringen, udføres tidsplanerne, scenarierne og automatiseringer ikke for denne enhed.

Forudsætning:

Eksempel 1: med Anti-Tripping-modul

  • Hvis PowerTag Energy er installeret, bør den fjernes fra elnetsystemet.

    BEMÆRK: Når PowerTag er fjernet fra systemet, kan du ikke bruge funktionen Reducer min regning - AI.
  • Anti-Tripping-modulet skal installeres og parres med Schneider Oplader.
    Se Parring af Anti-Tripping-modul og Schneider Charge

  • Hovedafbryderens klassificering bør være indstillet.
    Se Indstilling af takster.

Eksempel 2: med PowerTag Energy

  • Hvis der er installeret et Anti-Tripping-modul, skal det fjernes fra systemet.

  • Sørg for, at PowerTag Energy er installeret og parret med Wiser Home-systemet, og konfigurér en af PowerTag-enhederne som elnet.
    Se Parring af PowerTag som elnet.

  • Hovedafbryderens klassificering bør være indstillet.
    Der indstilles automatisk en standardkontraktgrænse under parring af den primære PowerTag Energy som et elnet. Du kan ændre kontraktgrænsen senere, hvis den elnetværdi, der blev indstillet under PowerTag Energy-installationen, ikke stemmer overens med taksten. Se Indstillinger - Indstilling af takster.

BEMÆRK: Hovedafbryderens klassificering bruges af Anti-Tripping-styringens algoritme. Hvis den er indstillet forkert, fungerer den måske ikke som forventet og kan resultere i, at strømmen går.

Aktivering af anti-tripping-styring

Når forudsætningerne er opfyldt, får brugeren meddelelse om, at denne funktion er tilgængelig. Skærmen Anti-Tripping vises på siden Hjem.

  1. Læs funktionsopdateringen, og stryg for at navigere til næste skærm.

  2. Tryk på for at lukke overlejringsskærmbilledet.

    • De understøttede enheder tilmeldes automatisk.

Deaktivering af anti-tripping-styring

Funktionen Anti-tripping-styring for de understøttede enheder kan deaktiveres når som helst.

  1. Tryk på siden Hjem > Energistyring > Anti-tripping-styring.

    Tryk på vippekontakten (A) for de enheder, som du vil deaktivere.
    Hvis enheden aktuelt er i brug, vises der en meddelelse om, at deaktivering af denne funktion kan medføre, at strømmen afbrydes.

  2. Tryk på Fortsæt for at deaktivere.

Aktiveringsstatus

På Hjem-skærmen og kontrolpanelet for enhederne angiver (A) Anti-Tripping-styringens status.

  • Enhederne er typisk frakoblet i op til 10 minutter. Den genstarter automatisk, når der er strøm til rådighed.

  • Hvis du ønsker at tænde enheden på Hjem-siden eller siden med kontrolpanelet, vises der et vindue Forsigtig, at enheden styres aktivt. Læs informationen, og tryk på Gå til indstillinger, og deaktivér vippekontakten for at fjerne enheden fra Anti-Tripping-styringen.

Live-status

Når anti-tripping-funktionen er aktiv for enhver enhed, vises belastningsfrakoblingen (A) på fanen Live.

Fejlfinding

Fejl

Mulig årsag

Løsning

Algoritmen er ikke tilgængelig i øjeblikket vises på fanen Live.

  • Enheden er offline.
  • Teknisk problem.

Genstart din hub.
Hvis problemet stadig fortsætter, skal du kontakte installatøren eller besøge Hjælp og support og vælge dit land.

Systemet/hubben kan ikke modtage data fra enheden.

  • Kontrollér, om hubben og opladeren er i samme Wi-Fi-netværk.

  • Genstart din hub.
    Hvis problemet stadig fortsætter, skal du kontakte installatøren eller besøge Hjælp og support og vælge dit land.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?