DUG_Schneider Charge_WH-03

Tilslutning/afbrydelse af opladeren

Tilslutning

  1. Sæt ladekablets stik i EV-laderen.

  2. Sæt stikket på ladekablet i stikket på det elektriske køretøj.

  3. EV-laderens lysdiode-indikator skifter fra konstant grøn til pulserende blåt.

BEMÆRK: Se Lysdiode-indikator for information om LED-farve .

Afbrydelse

  1. Stop ladning af køretøjet med Wiser Home-appen for at låse ladekablet op fra køretøjets stik.

  2. Tag stikket til EV-laderen ud af stikkontakten til det elektriske køretøj.

  3. Rul ladekablet omkring EV-laderens oprulningskanal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?