DUG_Schneider Charge_WH-03

Parring af enheden med Wiser Home-appen

VIGTIG: Sørg for, at Schneider Charge er konfigureret af en professionel installatør, og at parringen mellem Anti-Tripping-modulet og Schneider Charge er gennemført.
  1. Tryk på på siden Hjem.
  2. Tryk på Enheder > > Energi.
  3. Vælg Schneider Charge, og tryk derefter på Næste på opsætningssiden.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Energi > Schneider Charge.
  4. Vælg en af følgende optioner for at tilmelde din Schneider Charge ved hjælp af laderens ID.
    Åbent kamera:
    Tryk på Åben kamera, tryk på OK på pop-up-beskeden, og scan QR-koden, der findes nederst til venstre på din Schneider Charge.
    VIGTIG: Sørg for, at kameratilladelsen er aktiveret for Wiser Home-appen.
    Indtast lader-ID:
    Tryk på Indtast lader-ID, hvis du vil indtaste det lader-ID på 32 tegn, der findes ved siden af QR-koden nederst til venstre på din Schneider Charge, og tryk på Tilmeld min lader.
    Vent 5 min. på, at laderen bliver tilsluttet.
  5. Når den er tilsluttet, skal du trykke på Navn for at indtaste navnet på grundlag af dine præferencer og derefter trykke på Næste.
    BEMÆRK: Som standard vises navnet som Schneider Charge.
  6. Tænd vippekontakten for at aktivere ladegodkendelse, og tryk derefter på Næste.
    Hvis den er aktiveret, kan du starte ladesprocessen ved at trykke på Godkend ladning i kontrolpanelet i Wiser Home-appen, efter at laderen er blevet tilsluttet et EV. Hvis den ikke er aktiveret, starter opladningen med det samme, når laderen er tilsluttes til et EV.
    Se Aktivering af ladegodkendelse for mere information.
  7. Tryk Afslut for at afslutte parringsprocessen.
Når parringen er afsluttet, vises Schneider Charge på appens side Styring.
BEMÆRK: Hvis du kun har en EV-lader i Wiser-systemet, er siden Styring ikke synlig. Der er adgang til alle funktioner via siden Hjem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?