DUG_Schneider Charge_WH-03

Nulstilling af PIN-koden via eSetup-appen

Hvis idriftsættelses-PIN-koden mistes, kan du nulstille PIN-koden til standardværdien med eSetup-appen.
  1. Åbn eSetup-appen, og vælg Schneider Oplader, og tryk på Spring selvstudium over.
  2. Tænd Schneider Oplader, når side-LED-indikatoren lyser grønt konstant, tryk på Ja, den er grøn i appen.
  3. Tryk på og hold sidetrykknappen nede i 3 sek., når side-LED-indikatoren i Schneider Charge lyser konstant grønt.
    Dette vil oprette et midlertidigt trådløst netværk for Schneider Oplader, som vil være aktivt i 4 min.
    BEMÆRK: Hvis side-LED-indikatorlampen er slukket, skal du slukke ladestationen og derefter tænde den for at genaktivere sideknappen.
  4. Tryk i appen på Ja, den pulserer grønt, og udfør en af følgende metoder til at scanne QR-koden, der findes på siden for din Schneider Oplader, for at oprette forbindelse til det midlertidige trådløse netværk.
    Åben kamera:
    Tryk på Åbent kamera, tryk på OK på pop-up-beskeden, og scan QR-koden, der sidder på siden af opladeren, for at tilslutte dig det midlertidige trådløse netværk.
    VIGTIG: Sørg for, at kameratilladelsen er aktiveret for eSetup-appen.
    Tilslut manuelt:
    1. Tryk på Tilslut manuelt > Åbn Wi-Fi-indstillinger.
    2. Vælg de SchneiderCharge_##-##-## i listen, og indtast Wi-Fi®-adgangskoden, der findes på enhedens side.
    3. Når du er tilsluttet, skal du gå tilbage til Wiser Home-appen.
  5. Indtast den nye PIN-kode på skærmen, bekræft PIN-koden, og tryk på Gem.
    BEMÆRK: PIN-koden skal indeholde 6 til 16 cifre, må ikke indeholde det samme ciffer mere end 3 gange og ikke indeholde 6 fortløbende cifre.
    Ny PIN-kode er indstillet.
  6. Indtast Ny PIN, og tryk på Nulstil PIN-kode.
Efter nulstilling viser appen statussen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?