DUG_Schneider Charge_WH-03

ladetilstand

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du styre ladetilstanden.

  1. Tryk på Alle enheder > EV-laderfanen Styring.

  2. Tryk på ladetilstand på siden med enhedens kontrolpanel.

  3. Vælg en af følgende indstillinger i menuen EV-ladetilstand:

    1. Manuel: Opladningen starter, så snart kablet er tilsluttet til elektriske køretøjer (EV).

    2. Reducer min regning: Dit elektriske køretøj begynder automatisk at oplade ved den næste omkostningseffektive tidsperiode på grundlag af taksten for at reducere dine samlede omkostninger for opladning.

      VIGTIG: Denne funktion gælder kun, når der er oprettet passende takster. Se konfigurationen af Wiser Home AI og Takstplan.
    3. Brugerdefineret tidsplan: Opret din egen tidsplan for opladning af dit elektriske køretøj.
      Se Oprettelse af en tidsplan.

    BEMÆRK: Se den pågældende brugervejledning til systemet for mere information om Wiser Home AI og Indstilling af takst.

BEMÆRK: Du kan til enhver tid ændre ladetilstanden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?