DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Gerätevoreinstellung

Sie können den Thermostat beim ersten Einschalten oder unmittelbar nach einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen voreinstellen. Der Thermostat erfordert die Auswahl einer Voreinstellung, um die Einstellungen je nach dem, was der Thermostat direkt regelt, vorzukonfigurieren, so dass der Thermostat für den vorgesehenen Anwendungsfall korrekt funktioniert. Die Auswahl der Voreinstellung ist ein manueller Prozess, und alle Voreinstellungen verwenden einen PI-Regelalgorithmus, der äußerst stabile Ergebnisse liefert.

Sie können eine Voreinstellungskonfiguration auswählen:

Voreinstellung Konfiguration Steuerungstyp / Sollwertbereich Zykluszeit* (min)
P1 Wärmepumpe/Ölkessel (Raumsensor) Raumsteuerung
4°C ~ 30°C
20
P2 Hydronic Radiator/Gas Boiler (Raumsensor) 10
P3 Hydronischer Unterboden (Raumsensor) 10
P4 Elektrischer Heizkörper (Raumsensor) 10
P5 Elektrische Unterboden
(Raumsensor - ohne Bodengrenzwertsensor)
10
P6 Elektrischer Unterboden
(Raumsensor - mit Bodengrenzwertsensor)
10

*Zykluszeit: Diese Einstellung legt die Länge jedes Ein-/Aus-Zyklus des Ausgangsrelais fest. Der Prozentsatz der Zeit innerhalb der Zykluszeit, in der sich das Relais befindet, wird je nach Bedarf variiert. Eine längere Zykluszeit kann für langsamere Heizflächen, wie z. B. einen Betonboden, besser geeignet sein. Eine kurze Zykluszeit ist besser geeignet für schnellere Heizflächen, wie z. B. eine elektrische Schalttafelheizung.


Initiale Preset-Konfiguration (Standard)

Beim erstmaligen Einschalten des Thermostats oder unmittelbar nach einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist der Schalter standardmäßig "P5" blinkt auf den Matrix-LEDs, um anzuzeigen, dass Preset 5 ausgewählt ist.

Ändern des Preset-Werts

Wenn der Drehtaster gedreht wird rechtsdrehend, wird der voreingestellte Wert um 1 erhöht und der Drehtaster gegen den Uhrzeigersinnwählen, wird der Preset-Wert um 1 verringert.

Beispiel, wenn der Drehtaster im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird Voreinstellung P1 zu P2, drehen Sie den Drehtaster weiterhin im Uhrzeigersinn, und die Voreinstellung wechselt zu P3, P4...P6.

Wenn der Drehtaster gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wechselt der voreingestellte Wert P6 auf P5. Wenn der Drehtaster weiterhin gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der voreingestellte Wert P4, P3...P1 verwendet.



Bestätigen der Voreinstellung
Wählen Sie die Voreinstellung, die Ihren Anforderungen entspricht, indem Sie den Drehtaster drehen, und halten Sie den Drehtaster dann > 1 s lang gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen.

Beispiel: P1 wird bestätigt.

  • Zykluszeit: 20 Minuten

  • Ventilschutz: Aus

HINWEIS: Wenn der voreingestellte Wert von P6 eingestellt und der Thermostat mit einem externen Bodensensor verbunden ist, müssen Sie den Sensortyp einstellen. Siehe Manuelle Sensoreinstellungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?