DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Pode emparelhar o seu módulo de botão de pressão (montado no mecanismo) com o Wiser Hub para aceder e controlar o mecanismo por trás deste.
Para emparelhar o módulo de botão de pressão simples:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > > Luzes/Estores > simples.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Luzes/Estores > simples.
    NOTA:
    • Módulo de botão de pressão simples para interruptor, regulador de luz e estore.

    • Módulo de botão de pressão duplo para interruptor e regulador de luz.

  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o endereço MAC e o Código de Instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte, prima brevemente a parte superior central do módulo de botão de pressão simples três vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar
    SUGESTÃO: No caso de um módulo de botão de pressão duplo, prima brevemente a parte superior do lado direito do botão de pressão três vezes.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.

    NOTA: Se o LED estiver a piscar a verde e a vermelho, consulte as instruções tocando em LED a piscar a verde e a vermelho? ou consulte o tópico Resolução de Problemas.
  5. Toque em , introduza um nome do dispositivo (por exemplo, interruptor, regulador de luz, estore), toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma nova divisão ou a uma divisão existente.
    • Se tiver atribuído o nome como interruptor ou regulador de luz, toque em Seguinte. Uma vez concluído o processo de emparelhamento, o nome do dispositivo aparece listado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.
    • Se tiver atribuído o nome como estore, avance do passo 6 para o passo 10.
  6. Toque em Seguinte > e selecione um Tipo de dispositivo:
    Se selecionou o tipo de dispositivo como:
    • Estore: Avance para o passo 7.
    • Estores com lâminas basculantes: Avance para o passo 8 e passo 10.
  7. Toque em Estore > Seguinte e introduza a duração de abertura/fecho do estore. Consulte Definir o tempo de execução predefinido.
  8. Toque em Estores com lâminas basculantes > Tipo de lâminas, selecione um tipo de lâmina e toque em Definir:
    • Horizontal
    • Inclinado
    • Vertical
  9. Toque em Seguinte e introduza as seguintes durações:
    1. Duração de abertura: Tempo despendido para abrir o estore.
    2. Duração do fecho: Tempo despendido para fechar o estore.
    3. Duração da inclinação: Tempo despendido para girar completamente as lâminas da posição fechada para a posição aberta.
  10. Toque em Enviar.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a usar o seu dispositivo: Toque para começar a usar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem sucedido só aparece se estiver conectado como Proprietário da casa.

    O módulo de botão de pressão está agora na lista do separadorControlo, nos separadores Todos e Divisão.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.