DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihr Drucktastenmodul (am Einsatz montiert) mit dem Wiser Hub, um auf den Einsatz zuzugreifen und diesen zu steuern.
So koppeln Sie das 1-fache Drucktastenmodul:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Leuchten / Jalousien > 1-fach.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Steuerung > > Leuchten / Jalousien > 1-fach navigieren.
    HINWEIS:
    • 1-faches Drucktastenmodul für Schalter, Dimmer und Jalousie.

    • 2-faches Drucktastenmodul für Schalter und Dimmer.

  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home-App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die MAC-Adresse und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die MAC-Adresse und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die MAC-Adresse und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter, drücken Sie dann 3-mal kurz oben auf die Mitte des 1-fachen Drucktastenmoduls und vergewissern Sie sich, dass die LED gelb blinkt.
    VORSCHLAG: Drücken Sie beim 2-fachen Drucktastenmodul 3-mal kurz oben rechts auf das Modul.

    Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass das Gerät verbunden ist.

    HINWEIS: Wenn die LED grün und rot blinkt, lesen Sie die Anweisungen durch Tippen auf LED blinkt grün und rot? oder gehen Sie in den Abschnitt Problembehandlung.
  5. Tippen Sie auf , geben Sie einen Gerätenamen ein (z. B. Schalter, Dimmer, Jalousie), tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen oder einem vorhandenen Raum zu.
    • Wenn Sie den Namen als Schalter oder Dimmer zugewiesen haben, tippen Sie auf Weiter. Sobald der Kopplungsprozess abgeschlossen ist, wird der Gerätename auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum aufgelistet.
    • Wenn Sie den Namen als Jalousie zugewiesen haben, fahren Sie bei Schritt 6 bis Schritt 10 fort.
  6. Tippen Sie auf Weiter > und wählen Sie einen Gerätetyp aus:
    Wenn Sie den Gerätetyp wie folgt ausgewählt haben:
    • Jalousie: Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    • Jalousie mit Kipplamellen: Fahren Sie mit Schritt 8 und Schritt 10 fort.
  7. Tippen Sie auf Jalousie > Weiter und geben Sie die Dauer Öffnen/Schließen der Jalousie ein. Siehe Einstellen der standardmäßigen Betriebsdauer.
  8. Tippen Sie auf Jalousie mit Kipplamellen > Lamellen-Typ, wählen Sie einen Lamellen-Typ aus und tippen Sie auf Einstellung:
    • Horizontal
    • Geneigt
    • Vertikal
  9. Tippen Sie auf Weiter und geben Sie die folgende Dauer ein:
    1. Dauer Öffnen: Zeit, die erforderlich ist, um die Jalousie zu öffnen.
    2. Dauer Schließen: Zeit, die erforderlich ist, um die Jalousie zu schließen.
    3. Dauer der Neigung: Zeit, die erforderlich ist, um die Lamellen vollständig von der geschlossenen in die offene Position zu drehen.
  10. Tippen Sie auf Eingeben.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Das Drucktastenmodul wird nun auf der Registerkarte Steuerung unter den Registerkarten Alle und Raum aufgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?