DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Umstellung des Gerätes von 1-fach auf 2-fach

Sie können den Modus des Funktasters von 1-fach auf 2-fach ändern, bevor Sie Ihr Gerät mit demHub verbinden/.
HINWEIS: Der Funktaster befindet sich standardmäßig im 1-fach Modus.
Folgen Sie den Schritten, um den Modus zu ändern:
  1. Entfernen Sie die 1-fach Wippe vom Modul.

    HINWEIS
    Beschädigung des Moduls
    Das Modul ist in der Wippe eingerastet. Nehmen Sie einen Schraubendreher und entfernen Sie die Wippe vorsichtig vom Modul.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  2. Montieren Sie die Wippe 2-fach auf das Modul.

  3. Setzen Sie das Modul von vorne in den Rahmen ein und achten Sie darauf, dass es einrastet.

  4. Halten Sie die Drucktaste oben rechts und unten links gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot zu blinken beginnt.

    Die rote LED zeigt den Umschaltvorgang an. Der Funktaster ist jetzt auf den 2-fach Modus umgestellt.

HINWEIS: Um den Modus wieder in 1fach zu ändern, setzen Sie das Gerät zurück und ersetzen Sie es durch eine 1-fach Wippe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?