DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Über das Gerät

Der Connected-Funk-Taster 1fach/2fach (nachfolgend bezeichnet als Funktaster/ Frei platzierter Schalter) ist ein batteriebetriebener drahtloser Drucktaster, der zur Steuerung einer Gruppe von Zigbee-Geräten (z. B. Beleuchtung/Jalousie) innerhalb desselben Zigbee-Netzwerks verwendet wird.

Das Gerät kann über die Wiser Home App konfiguriert werden.

Vorteile der Verwendung eines Funktasters:

  • Leicht zu bedienen und anwenderfreundlich: auch gut für Kinder (unten an der Wand platziert) und für ältere Menschen, die vielleicht nicht so vertraut mit Smartphones sind.

  • Einfache Montage an der Wand: keine Verdrahtung erforderlich.

  • Einfache Steuerung an Orten, an denen Taster normalerweise nicht installiert werden können.

Merkmale eines Funktasters:

  • Mithilfe der App können Sie dem Funktaster verschiedene Aktionen (z. B. Beleuchtungs-/Jalousiesteuerung) hinzufügen.

  • Mit der App können Sie dem Funktaster einen Moment hinzufügen (z. B. Filmabend-MOMENT/Gute Nacht-MOMENT).

  • Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der App.

HINWEIS:
  • Dieses Geräte-Benutzerhandbuch zeigt Kopplung, Konfiguration und andere Funktionen des Connected-Funk-Tasters 2fach. Dasselbe gilt für den Connected-Funk-Taster 1fach.

  • Baumaterialien können Interferenzen verursachen, die den Abstand zwischen Hub und Gerät sowie zwischen den Geräten beeinträchtigen. Im Freien gibt es keine Störungen, so dass die Entfernung viel größer sein kann.

  • Der Funktaster kann als Teil der Quick-Home-Connect-Raumsteuerungslösung verwendet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?