DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können den Funktaster unter den folgenden Bedingungen manuell auf Werkseinstellung zurücksetzen:

So setzen Sie den Funktaster zurück:

  1. Drücken Sie die obere rechte Taste dreimal kurz (< 0,5 s) und halten Sie dann die Taste gedrückt (>10 s).
    VORSCHLAG: Bei einem Funktaster 1fach drücken Sie die obere mittlere Taste dreimal kurz (< 0,5 s) und halten dann die Taste gedrückt (>10 s).
  2. Nach 10 Sekunden blinkt die LED rot, lassen Sie dann die Taste los.
    Die LED hört auf zu blinken, sobald das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.
  3. Der Funktaster wird neu gestartet und blinkt einige Sekunden lang grün.
    HINWEIS:
    • Nach dem Zurücksetzen erlischt die LED, damit die Batterie nicht verbraucht wird.
    • Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?