DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Dem Funktaster eine Aktion zuweisen

Sie können eine Aktion für die Tasten des Funktasters konfigurieren (z. B. Leuchten ein-/ausschalten, Jalousie nach oben oder unten bewegen oder eine beliebige Kombination).

So konfigurieren Sie eine Aktion für die Taste des Funktasters:

  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich der Funktaster befindet.

  2. Tippen Sie auf eine beliebige Taste und wählen Sie Aktion aus.

  3. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf Aktion auswählen.

  4. Wählen Sie auf dem Bildschirm Gerät konfigurieren den Lichtschalter aus.

  5. Tippen Sie auf , um das Licht einzuschalten, und tippen Sie auf Einstellen > Aktion festlegen.

    Im nächsten Bildschirm wird durch angezeigt, dass die Aktion erfolgreich konfiguriert wurde.

    Die obere linke Taste ist mit Lichtschalter konfiguriert: Ein.

    VORSCHLAG: Wenn Sie einen Drucktaster zur Steuerung eines Dimmers oder einer Jalousie zuweisen, ist es wichtig zu wissen, dass Sie einen bestimmten Prozentsatz für die Helligkeit oder die Position der Jalousie einstellen können. Wenn Sie beispielsweise einen Dimmer auf 50 % konfigurieren, wird durch kurzes Drücken des Drucktasters das Licht direkt bei 50 % Helligkeit eingeschaltet. Ebenso können Sie bei Jalousien eine Position auf 30 % offen einstellen. Wenn Sie den Drucktaster kurz drücken, geht die Jalousie automatisch in diese Position.
    HINWEIS: Durch Gedrückthalten des Drucktasters kann weder das Licht gedimmt noch die Jalousie geöffnet/geschlossen werden. Der Funktaster unterstützt nur kurze Betätigungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?