DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.

Pressione ligeiramente o botão de pressão três vezes (< 0,5 s) e depois pressione demoradamente o botão de pressão uma vez (> 10 s).
Ao fim de 10 s, o LED pisca a vermelho e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem-sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA: Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?