DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Acerca do documento

Objectivo do documento

Este documento fornece informações pormenorizadas sobre as caraterísticas e a funcionalidade do Unica - Detetor de movimento conectável com botão variador de luz LED, incluindo a instalação, configuração e utilização do dispositivo. Explica como emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub, personalizar definições tais como, brilho, sensibilidade ao movimento, limites de lux e temporizadores, e operar o dispositivo manualmente ou através da aplicação Wiser Home. Além disso, configure programações, momentos e automatizações para controlar o dispositivo com base no tempo ou nas condições do ambiente. A integração com assistentes de voz como o Amazon Alexa e o Google Home é suportada para controlo mãos livres. Inclui dicas sobre a reposição do dispositivo, resolução de problemas e especificações técnicas.

Âmbito de aplicação

As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em www.se.com. Como parte da nossa estratégia empresarial de melhoria constante, podemos rever o conteúdo ao longo do tempo para aumentar a clareza e a exatidão Se se verificar uma diferença entre as caraterísticas do presente documento e as caraterísticas em www.se.com, consulte www.se.com para obter as informações mais recentes.

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura apenas deve ser realizada somente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem comprovar conhecimentos profundos nos seguintes domínios:
- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A saída pode transportar corrente elétrica, mesmo quando a carga está desligada.
Desligue o dispositivo da alimentação elétrica, desligando o disjuntor a montante, antes de trabalhar no dispositivo ou na carga.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
AVISO
RISCO DE DANOS NO PRODUTO
- Ligue apenas cargas reguláveis.
- Certifique-se de que o dispositivo está desligado a partir do seu circuito durante o teste de resistência de isolamento.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Informações gerais de segurança cibernética

Nos últimos anos, o número crescente de máquinas em rede e fábricas de produção tem registado um aumento correspondente do potencial de ameaças cibernéticas, como acesso não autorizado, violações de dados e interrupções operacionais. Deve, portanto, considerar todas as medidas de cibersegurança possíveis para ajudar a proteger ativos e sistemas dessas ameaças.

Para ajudar a manter os seus produtos Schneider Electric seguros e protegidos, é do seu interesse implementar as melhores práticas de cibersegurança, conforme descrito no documento Cybersecurity Best Practices.

A Schneider Electric fornece informação e assistência adicionais:

Dados ambientais

Encontre e transfira informações completas sobre dados ambientais acerca dos nossos produtos, incluindo conformidade RoHS e declarações REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP) e instruções de Fim de Vida (EOLI), entre outros.


https://www.se.com/myschneider

Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider

Clique na ligação abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaração de conformidade

A Schneider Electric Industries SAS declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO.

A Declaração de Conformidade encontra-se disponível para ser transferida em:

Idiomas disponíveis do documento

O documento está disponível nos seguintes idiomas:

  • Inglês

  • Francês

  • Português

  • Espanhol

Informação sobre terminologia não inclusiva ou não sensível

Como empresa responsável e inclusiva, a Schneider Electric está constantemente a atualizar as suas comunicações e produtos que contêm terminologia não inclusiva ou insensível. No entanto, apesar destes esforços, o nosso conteúdo pode conter termos que são considerados inadequados por alguns clientes.

Marcas comerciais

  • Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.
  • Zigbee® é uma marca comercial registada da Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas registadas da Apple Inc.
  • Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registadas da Google Inc.
  • Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
  • Amazon Alexa™ é uma marca registada da AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • Google Home™ é uma marca registada da Google INC.
  • QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?