DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Configurar o dispositivo

O ecrã Detalhes do dispositivo permite-lhe configurar o Regulador do sensor de movimento de acordo com as suas preferências.
  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Detetor de movimento regulador para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.

A

Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

B

Localização: Toque em para atribuir o dispositivo a qualquer divisão (por exemplo, sala de estar, quarto, cozinha, etc.). Para obter mais informações, consulte Definir a localização do dispositivo.

C

Modo RL-LED: Pode melhorar a qualidade da intensidade na aplicação se tiver problemas com a cintilação da luz. Toque no botão ativar/desativar para ativar o Modo RL-LED.

SUGESTÃO: Para mais informações, consulte Informações técnicas.

D

Comportamento da ligação: Toque para definir o nível de luminosidade predefinido do regulador quando estiver ligado. Para mais informações, consulte Configurar o comportamento ligado para obter informações detalhadas sobre cada opção.

E

Luminosidade Mínima e Luminosidade Máxima: Esta definição permite-lhe definir limites para a luminosidade máxima e mínima do regulador do sensor de movimento. Isto acontece para evitar que o LED cintile e se desligue.

Arraste a barra de deslizamento para aumentar ou diminuir a Luminosidade Mínimaea Luminosidade Máxima.

IMPORTANTE: Se a luz não começar a clarear a partir de 0%, afine o ponto de ajuste do nível mínimo até o ponto em que a luz realmente comece a clarear. Da mesma forma, para obter o brilho máximo, defina o nível máximo com base no comportamento da luz conectada. Por exemplo, se o brilho não aumentar entre 80% e 100%, defina o nível máximo para 80%.
NOTA: O brilho mínimo deve ser inferior ao brilho máximo.

F

Sensibilidade da deteção de movimento: Toque para definir o nível de sensibilidade do sensor de acordo com a sua preferência. Para mais informações, consulte Definir a sensibilidade de deteção para obter informações detalhadas sobre cada opção.

G

Temporizador de deteção de movimento: Toque para definir o tempo durante o qual a luz deve permanecer acesa após a deteção de movimento. Para obter mais informações, consulte Definir o temporizador de deteção de movimento.

H

Lux atual: Apresenta o valor de lux atual da luz presente no ambiente, medido pelo sensor. Lux é uma unidade de luminância que mede a quantidade de luz visível presente numa área. Ajuda o sensor a determinar o quanto o ambiente está claro ou escuro.

I

Limite do nível lux: Toque para definir o valor limite para os intervalos de lux que determinam quando o sensor deve ser ativado. Para obter mais informações, consulte Definir as definições lux.

J

Notificar-me se for detetado movimento: Toque no botão ativar/desativar para receber notificações quando for detetado movimento.

K

Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e a luz de ligação acende-se e apaga-se, se a identificação for bem-sucedida.
Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo.

L

Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

NOTA:
  • A remoção do dispositivo também o reiniciará. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o dispositivo está pronto para o emparelhamento.

  • Se surgir algum problema durante o emparelhamento ou a reinicialização do dispositivo, consulte Repor o dispositivo.

S

Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

  • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

  • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

  • Sinal fraco (< -79 dBm)

  • Sem sinal (o dispositivo está offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?