DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Amazon Alexa™

O Amazon Alexa™ (Alexa) é um assistente pessoal inteligente desenvolvido pela Amazon™, com capacidade de interação por voz.

Comandos comuns do Wiser para a Alexa

  • Pergunta: «Alexa, o regulador do sensor de movimento está ligado?»

  • Deteção de movimento: «Alexa, o sensor está a detetar movimentos?»

  • Ligar/desligar o dispositivo: «Alexa, ligar/desligar o regulador do sensor de movimento».

  • Nível de luminosidade %: «Alexa, aumentar ou diminuir a luminosidade em XX porcento».

  • Luminosidade mínima: «Alexa, definir o regulador do sensor de movimento para a luminosidade mínima».

  • Luminosidade máxima: «Alexa, define o regulador do sensor de movimento para a luminosidade máxima».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?