DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Informações técnicas

Tensão nominal

AC 230 V ~, 50 Hz

Potência nominal

Tipo de carga Nome da carga Valor da carga

LED

LED

7-100 VA

7–20 VA

Transformador com núcleo de ferro

14–150 VA

Lâmpada incandescente

14–200 W

Lâmpada de halogéneo

14–150 W

Conversor eletrónico redutor

14–150 VA

Stand-by

Máx 0,4 W

Condutor neutro

Não necessário

Terminais de ligação

Terminais de parafusos para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidade extensora

Botão de pressão único, número ilimitado, máx. 50 m

Proteção de fusível

Disjuntor de 16 A

Frequência de operação

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?