DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Resolução de problemas

Problema

Solução

A carga não liga automaticamente.

Aumentar a sensibilidade de deteção nas definições do dispositivo.

Verificar o valor de lux. Se o nível de lux ambiente for superior ao limite, a luz não se acende.

A carga não desliga automaticamente quando uma Automatização é acionada.

Reduzir o tempo de atraso da Ação.

A carga conectada não liga.

  • Verificar a alimentação elétrica.

  • Desligar o dispositivo e voltar a ligar.

  • Verificar a carga.

  • No caso de um botão de pressão externo, verificar a cablagem.

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.

Repor as predefinições de fábrica, consulte Repor o dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?