DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Acerca do dispositivo

O Detetor de movimento variador LED conectável (doravante referido como Regulador do sensor de movimento) deteta fontes de calor em movimento (por exemplo, pessoas) e pode regular cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas e ligá-las durante um tempo de sobrecurso configurável.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o sensor de movimento através da aplicação Wiser Home, irá necessitar do Wiser Hub.

Operação direta: O sensor de movimento pode sempre ser controlado diretamente no local. Também pode ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos para controlar o dispositivo.

Funções

  • Deteção automática de carga.

  • Proteção térmica, resistente à sobrecarga, proteção contra curto-circuito, arranque suave, paragem suave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?