DUG_Wiser Plug_WH-09

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Plug mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um auf den Plug zuzugreifen und ihn zu steuern.
So verbinden Sie den Stecker:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > und tippen Sie auf Haushaltsgeräte > Smart Plug.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Haushaltsgeräte > Smart Plug navigieren.
    VORSCHLAG: Der nächste Bildschirm zeigt den Verbindungsprozess des Plugs.
  3. Drücken Sie die obere Taste des Plugs dreimal schnell.
  4. Warten Sie einige Sekunden, bis der Plug erfolgreich verbunden wurde.
  5. Wenn das Gerät verbunden ist, tippen Sie auf (A) und wählen Sie ein für Ihre Last geeignetes Symbol und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Das Symbol für den elektrischen Stecker wird standardmäßig zugewiesen.
  6. Tippen Sie auf (B) und weisen Sie einen Namen zu.
  7. Tippen Sie auf Weiter, um den Plug einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen.
  8. Tippen Sie auf Eingeben.
Sie sehen den hinzugefügten Plug auf dem Kontrolle Registerkarte unter der Registerkarte Raum oder unter ALLE Geräte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?