DUG_Wiser Plug_WH-09

Schaltvorgang mit der App

Mit der Wiser Home App können Sie den Plug per Fernzugriff ein-/ausschalten.

So schalten Sie den Plug über die App ein/aus:

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Steuerung und tippen Sie auf Alle Geräte oder eine Raum-Registerkarte, wo sich der Plug befindet.

  2. Tippen Sie auf (A), um den Plug ein- oder auszuschalten.

VORSCHLAG:

Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen über Favoriten finden Sie im Abschnitt Favoriten verwalten im entsprechenden Systemhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?