DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand

Lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, blinker standby-LED'en hvert 48. sekund sammen med et bip. Du kan indstille indikationen for lavt batteriniveau på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

VIGTIG: Brugeren skal udskifte enheden inden for 30 dage efter den første advarsel.
BEMÆRK: Du kan altid kontrollere det aktuelle batteriniveau i kontrolpanelet.

Fejlsøgning

Når der registreres en røgalarmfejl, forekommer der 2 bip hvert 48. sekund sammen med en blinkende standby-lysdiode. Du kan indstille indikationen på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

Se fejlfinding .

Alarmhukommelse

I en forbundet gruppe blinker standby-lysdioden på den udløste enhed én gang hvert 2. sekund i 72 timer, efter at alarmen er stoppet. Dette gør det muligt for brugeren at identificere den enhed, der blev udløst af røg/høj temperatur. Tryk kortvarigt én gang på test-/stillefunktionsknappen for at indstille den blinkende lysdiode på slumretilstand i 10 timer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?