DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Lysdiode-indikatorer

Parring

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk 3 gange på indstillings-/nulstillingsknappen

Statuslysdioden blinker én gang i sekundet.

Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser statuslysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes.

Nulstilling

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk på knappen Opsætning/Nulstilling 3 gange, og hold den nede i > 10 sek.

Efter 10 sek. begynder statuslysdioden at blinke rødt.

Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og statuslysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes.

Betjening

Betjeningsmodus Standby-lysdiode Alarmlyd Varighed

Normal tilstand/standby-tilstand

Blinker hvert 48. sekund

Slukket

Alarmtilstand

Lokal alarm *

Blinker hvert 1. sekund

3 bip hvert 4. sekund

Forbundet alarm

Slukket

3 bip hvert 4. sekund

Testmodus

1 blink for hvert 1 sekund

3 bip hvert 4. sekund

Indtil test-/stillefunktionsknappen er frigivet

Test af trådløs forbindelse

Slukket

Kontinuerlige 3 bip hvert 4. sekund

25 sek.

Stillefunktionstilstand

Blinker hvert 8. sekund

Slukket

10 min.

Lavt batteri tilstand

Blinker hvert 48. sekund

1 bip hvert 48. sekund

Udrangering: udskift røgalarm

Fejltilstand

2 blinker hvert 48. sekund

2 bip hvert 48. sekund

Indtil fejlen er slettet

Slumretilstand

Lavt batteri

Blinker hvert 24. sekund

Slukket

10 timer

Fejl

2 blinker hvert 24. sekund

Slukket

10 timer

Alarmhukommelse

Blinker hvert 48. sekund

Slukket

10 timer

BEMÆRK: For alle betjeningsmoduser blinker lysdioden rødt.

* I forbindelse med lokale røgalarmer blinker alle røde lysdioder, mens det i forbindelse med lokale temperaturalarmer kun er den røde lysdiode i standby, der blinker.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?