DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Vedligeholdelse og rengøring

Det anbefales at foretage en månedlig inspektion for at sikre, at enheden er fri for støv, snavs og insekter. Enheden kan støvsuges (anbefales kraftigt) eller fejes med en blød børste for at fjerne aflejret støv, snavs eller køkkenfedt. Påfør en lille mængde insektoverfladesprøjt på en klud, og tør omkring enheden(-erne) hver 3. til 6. måned for at mindske insektindtrængen.

VIGTIG:
  1. Test altid apparatet efter rengøring, se Test af enheden for yderligere oplysninger.

  2. Se om nødvendigt installationsvejledningen for yderligere oplysninger om installation af enheden.


BEMÆRK
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING AF UDSTYR
  • Test enheden regelmæssigt for at sikre, at den fungerer, og at batteriet er i god tilstand.
  • Udskift enheden efter 10 år fra produktionsdatoen.
  • Åbn ikke enhedens hus, og reparér den ikke selv. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?