DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK
FARE VED INSTALLATION AF UDSTYR
  • Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
  • Opbevar installationsvejledningen i produktets levetid.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
FARE FORSEGLET BATTERI
Genoplad, adskil og brænd ikke batteriet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?