Tekniske data
Driftsstrøm |
≤70 mA |
Sensortype |
Fotoelektrisk. Denne alarm indeholder IKKE radioaktivt materiale. |
Omgivende fugtighed |
5 % til 95 % |
Driftstemperatur |
0 °C til 45 °C |
Forbindelse |
RF, maks. 40 enheder i ét netværk |
Kommunikationsprotokol |
Zigbee, maks. 40 enheder i ét netværk |
Driftsfrekvens |
Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz |
Monteringstype |
Kun montering på loft og væg |
Trådløs rækkevidde |
40 m indendørs synslinje |
Lydniveau |
85 dB ved 3 m |
Mål (H × B × D) |
89 × 89 × 33,5 mm |
Standard |
EN 14604:2005 + AC:2008 |
Certificering |
Zigbee 3.0 |