DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Om enheden

Røgalarm Wiser ( apparat) bruger fotoelektrisk sensor til registrering af røg, der er genereret af brand. Den har også en temperaturføler, der registrerer varme forårsaget af hurtig temperaturstigning. Når enheden er tilsluttet -systemet, sender enheden meddelelser via Wiser-appen .

Betjeningselementer

  1. Statuslysdiode (gul, grøn og rød lysdiode)

  2. Standby-lysdiode (rød lysdiode)

  3. Test-/stillefunktionsknap

  4. Tænd-/slukkontakt

  5. Indstillings-/nulstillingsknap

Installationssted

  • Røgalarm kan installeres på et fladt/skråt loft eller på væggen.

  • Røgalarmer må ikke installeres i nærheden af vinduer, døre eller kanaler.

  • Undgå maling, klistermærker eller andre dekorationer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?