DUG_Smoke alarm DC_WH-03

Frakobling af enhedens lyd

Frakobling af røgalarmernes lyd

Under en alarmbegivenhed skal du først identificere den/de røgalarm(er), der detekterede røg. De har røde lysdioder, der blinker. Tryk derefter kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på enheden for at stoppe alarmen.

VIGTIG: I stillefunktionstilstand registrerer enheden ikke røg/høj temperatur i 10 minutter. Efter dette tidsrum genoptager enheden sin normale drift. I denne periode blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund.
  • Hvis der f.eks. detekteres røg, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil højtemperaturdetektering stadig være aktiv.

    eller

  • Hvis der registreres høj temperatur, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil røgdetekteringen stadig være aktiv.

  • Hvis både røg og høj temperatur detekteres på samme tid, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil både røg- og højtemperaturdetektion ikke fungere i de næste 10 minutter.

  • Hvis mere end én enhed i en forbundet gruppe har blinkende røde lysdioder og en aktiv alarm, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på alle enheder. Alle forbundne enheder stopper alarmering inden for 5 til 10 sek.

BEMÆRK: Vent 10 minutter, før du udfører nogen test, for at undgå fejlfunktion på enheden. Når enheden er indstillet på stillefunktionstilstand, kan status kontrolleres i Wiser-appen.

Midlertidig deaktivering af røgdetektering

For midlertidigt at deaktivere røgdetekteringen for en enhed skal du trykke én gang på test-/stillefunktionsknappen, når enheden er på standby. Enheden registrerer ikke røg i 10 minutter. I denne tilstand blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sek.

BEMÆRK: Temperatursensoren forbliver aktiv, selv når røgdetekteringen er deaktiveret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?