DUG_Verhomoduuli ZB_WH-07

Laitteen testaaminen

Ennen kuin käytät Moduuli, testaa manuaalisesti Moduuli ja varmista, että se toimii, kun se on liitetty kaihtimeen.

VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
  • Noudata jännitteisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
  • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.

Testaa Moduuli:

  1. Paina lyhyesti Testi-painiketta kerran.
    Kaihdin avautuu/sulkeutuu vähitellen.

  2. Paina ja pidä painettuna Testi-painiketta.
    Kaihdin avautuu/sulkeutuu kokonaan.

  3. Kirjaa kaihtimen kokonaan auki-/sulkeutumisaika muistiin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?