DUG_Verhomoduuli ZB_WH-07

Esimerkki automaatiosta

Tässä esittelyssä kuvataan, kuinka luodaan automaatio verhon sulkemiseksi, kun ovi on auki yöaikaan.
  1. Siirry kohtaan Automaatio > automaation luomiseksi.
  2. Lisää ehto valitsemalla Lisää ehto > Laitteen tilan muutos > Ovianturi, valitse (A) Auki ja valitse Aseta.
  3. Lue tiedot ja valitse OK.
  4. Aseta aika valitsemalla Milloin > Lisää aika > Ajanjakso > Yöaika > Aseta.
  5. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto > Laitteen hallinta > Mikromoduulin verho > Aseta (B).
    EHDOTUS: Aseta vaadittu avautumis-/sulkeutumisprosentti tai täysin avattu/kiinni -tila liukupalkilla.
  6. Lue tiedot ja valitse OK.
  7. Kirjoita automaation nimi.
    EHDOTUS: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla .
  8. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdellä.
    HUOMAUTUS: Voit ottaa automaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä Automaatio-välilehdellä valitsemalla (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?