DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Testen des Geräts

Vor der Verwendung des Aktor, testen Sie manuell den Aktor und stellen Sie sicher, dass es funktioniert, wenn es mit den Geräten verbunden ist.

WARNUNG
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
  • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
  • Betätigen Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

So testen Sie den Puck:

  1. Kurzes Drücken der Test einmal drücken.
    Die Jalousie öffnet/schließt allmählich.

  2. Halten Sie die Taste gedrückt. Test klicken.
    Die Jalousie öffnet/schließt vollständig.

  3. Notieren Sie sich die Zeit, die die Jalousie benötigt, um sich vollständig zu öffnen/schließen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?