DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Testar o dispositivo

Antes de utilizar o módulo, teste manualmente o módulo e certifique-se de que funciona quando conectado ao estores

ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Para testar o Puxado:

  1. Pressione curta a tecla teste uma vez.
    O estore abre/fecha gradualmente.

  2. Mantenha pressionada a tecla teste botão.
    O estore abre/fecha completamente.

  3. Registe o tempo de abertura/fecho total do obturador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?