DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Testa enheten

Innan du använder Puckmanuellt testa Puck och se till att den fungerar när den är ansluten till slutaren.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

För att testa Puck:

  1. Tryck snabbt på testknappen en gång.
    Jalusin öppnas/stängs gradvis.

  2. Håll in testknappen.
    Jalusien öppnas/stängs helt.

  3. Notera tiden det tar för slutaren att öppnas/stängas helt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?