DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Comprobación del dispositivo

Antes de usar el micro, compruebe manualmente el micro y asegúrese de que funcione cuando esté conectado a la persiana.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Observe la normativa vigente para trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Para probar el Puck:

  1. Pulsación corta del prueba botón una vez.
    La persiana se abre/se cierra gradualmente.

  2. Mantenga pulsado el botón prueba botón.
    La persiana de seguridad se abre/cierra completamente.

  3. Registre el tiempo que tarda en abrirse/cerrarse completamente la persiana.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?