DUG_Verhomoduuli ZB_WH-07

Automaation luominen

Toiminnon avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda automaatioita tarpeidesi mukaan.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Siirry kohtaan Automaatio > automaation luomiseksi.
    HUOMAUTUS: Enintään 10 automaatiota voidaan lisätä.
  3. Valitse ja sitten kuvake, joka vastaa parhaiten automaatiotasi.
  4. Valitse Jos (A) ja valitse jokin seuraavista ehdoista (B):
    • Kaikki ehdot: Tämä käynnistää toimenpiteen vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto: Tämä käynnistää toimenpiteen, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
  5. Valitse Lisää ehtoja, ja valitse jokin seuraavista (C):
    • Laitteen tilan muutos: Valitse laite automaation käyttöönottoa varten.
    • Poissa kotoa -tila: Ota käyttöön / Poista käytöstä Poissa kotoa -tila toimenpiteen käynnistämiseksi.
      HUOMAUTUS: Poissa kotoa -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen sammuttamiseen, himmentämiseen tai verhojen sulkemiseen. Lisätietoja on kohdassa Poissa kotoa -tila.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

    • Voit poistaa ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  6. Jos haluat asettaa automaatiolle tietyn ajan, valitse Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (D):
    • Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, auringonlasku, mukautettu
    • Ajanjakso: Päivällä, yöaika, mukautettu
    HUOMAUTUS: Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .
  7. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (E):
    • Laitteen hallinta: Valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Lähetä ilmoitus: Ota automaation ilmoitus käyttöön.
    • Aktivoi tilanne: Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
  8. Napauta Laitteen hallinta > Mikromoduulin verho.
    Aseta vaadittu avautumis-/sulkeutumisprosentti tai täysin avattu/kiinni -tila liukupalkilla (F) ja napauta sitten Aseta.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.

    • Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle toimenpiteen päällä ja valitsemalla .

  9. Kirjoita automaation nimi (G).

    Voit valita automaatiotasi kuvaavan kansikuvan valitsemalla .

  10. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.
    (H) mahdollistaa automaation ottamisen käyttöön tai sen poistamisen käytöstä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?