DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Test de l’appareil

Avant d’utiliser le Module, tester manuellement le module et s’assurer qu’il fonctionne lorsqu’il est connecté au volet.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
  • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
  • N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour tester le Puck:

  1. Appuyez brièvement sur le bouton test une fois.
    L'obturateur s'ouvre/se ferme progressivement.

  2. Appuyez et maintenez le bouton test bouton.
    Le volet s'ouvre/se ferme complètement.

  3. Enregistrer la durée d’ouverture/fermeture complète du volet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?