DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Skapa en automatisering

Med automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans så att de aktiveras automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automatiseringar utifrån dina behov.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
    OBS: Max. 10 automatiseringar kan läggas till.
  3. Tryck på och välj en ikon som bäst representerar din automatisering.
  4. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Vilket villkor som helst: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  5. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (C):
    • Ändring av enhetens status: Välj en enhet för att aktivera automatisering.
    • Borta-läge: Aktivera/Inaktivera borta-läge för att utlösa en åtgärd.
      OBS: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalusin etc. Mer information finns i Bortaläge.
    OBS:
    • Högst 10 villkor kan läggas till.

    • Om du vill ta bort villkoret sveper du åt vänster och trycker på .

  6. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande (D):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad
    • Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad
    OBS: Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .
  7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automatiseringen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.
  8. Tryck på Styr en enhet > Mikromodulsjalusi.
    Ställ in önskad öppnings-/stängningsprocent eller helt öppet/stängt läge med skjutreglaget (F) och tryck sedan på Ställ in.
    OBS:
    • Högst 10 åtgärder kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .

  9. Ange namnet på automatiseringen (G).

    Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  10. Tryck på Spara.
    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.
    Med (H) kan du aktivera eller inaktivera automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?