DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Eine Automatisierung erstellen

Mit der Automatisierung können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam durchgeführt, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mit der Wiser App können Sie Automatisierungen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Automatisierungen hinzugefügt werden.
  3. Tippen Sie auf und wählen Sie ein Symbol, das Ihre Automatisierung am besten darstellt.
  4. Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
    • Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    • Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
  5. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Gerätestatus ändern: Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
    • Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus Aktivieren / Deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.
      HINWEIS: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schließen der Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen finden Sie unter Abwesenheitsmodus.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.

    • Um die Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  6. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wenn > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
    • Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
    • Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert
    HINWEIS: Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .
  7. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (E):
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1Stunde und 1Minute bis zu maximal 24Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
  8. Tippen Sie auf Ein Gerät steuern > Unterputz-Aktor.
    Stellen Sie den erforderlichen Öffnungs-/Schließungsprozentsatz oder den vollständig geöffneten/geschlossenen Zustand mithilfe des Schiebereglers (F) ein und tippen Sie dann auf Einstellung.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.

    • Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie die Aktion nach links und tippen Sie auf .

  9. Geben Sie den Automatisierungsnamen (G) ein.

    Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.

  10. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    Mit dem (H) können Sie die Automatisierung aktivieren oder deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?