DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Criar uma automatização

A automatização permite-lhe agrupar várias ações que são normalmente realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou em horas agendadas. Através da aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 automações.
  3. Toque em e escolha um ícone que melhor represente a sua automatização.
  4. Toque em Se (A) e selecione uma das seguintes condições (B):
    • Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
    • Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
  5. Toque em Adicionar condições e selecione qualquer uma das seguintes (C):
    • Alteração do estado do dispositivo: Selecione um dispositivo para ativar a automatização.
    • Modo ausente: Ativar / Desativar o modo ausente para acionar uma ação.
      NOTA: O modo Ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o variador ou fechar os estores, etc. Para mais informações, consulte Modo Ausente.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas 10 condições no máximo.

    • Para remover uma condição, arraste-a para a esquerda e toque em .

  6. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar tempo e selecione qualquer uma das seguintes opções (D):
    • Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado
    • Período de tempo: Dia, Noite, Personalizado
    NOTA: Para remover um tempo específico, arraste para a esquerda e toque em .
  7. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (E):
    • Controlar um dispositivo: Selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações dentro de uma automação.
  8. Toque em Controlar um dispositivo > Micromódulo de estore.
    Defina a percentagem de abertura/fecho necessária ou o estado de totalmente aberto/fechado através da barra deslizante (F) e, em seguida, toque em Definir.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas 10 ações no máximo.

    • Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda na ação e toque em .

  9. Introduza o nome da automatização (G).

    Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .

  10. Toque em Guardar.
    Depois de guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    Através de (H), pode ativar ou desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?