DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Creación de una automatización

La automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puedes crear automatizaciones basadas en tus necesidades.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
    NOTA: Se pueden agregar un máximo de 10 automatizaciones.
  3. Pulse y elija un icono que mejor represente su automatización.
  4. Toque Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  5. Pulse Añadir condiciones y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (C):
    • Cambio de estado de un dispositivo: Seleccione un dispositivo para activar la automatización.
    • Modo Ausente: Activar/desactivar el modo Ausente para activar una acción.
      NOTA: El modo ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, el regulador o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información, consulte Modo Ausente.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.

    • Para eliminar la condición, deslícela hacia la izquierda y pulse .

  6. Para establecer una hora específica para su automatización, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes (D):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado
    • Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado
    NOTA: Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .
  7. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (E):
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1hora y 1minuto, hasta un máximo de 24horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.
  8. Toque Controlar un dispositivo > Micromódulo persiana.
    Ajuste el porcentaje de apertura/cierre requerido o el estado completamente abierto/cerrado usando la barra deslizante (F), y a continuación toque Aceptar.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y pulse .

  9. Introduzca el nombre de automatización (G).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  10. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    Con la (H) puede activar o desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?