DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Exemple d’automatisme

Cette démonstration montre comment créer un automatisme qui ferme les volets lorsque la porte est ouverte pendant la nuit.
  1. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d’état d’un équipement > Capteur de porte, appuyez sur (A) Ouvrir, puis appuyez sur Enregistrer.
  3. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  4. Pour régler l’heure, appuyez sur Lorsque > Ajouter un horaire > Période de temps > La nuit > Enregistrer.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Micromodule Volet > Enregistrer (B).
    SUGGESTION: Vous pouvez régler le pourcentage d’ouverture / de fermeture requis ou l’état complètement ouvert / fermé à l’aide de la barre coulissante.
  6. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  7. Saisissez le nom de l’automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  8. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes dans l’onglet Automatismes à l’aide de (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?