DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Ejemplo de una automatización

En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para cerrar la persiana al abrir la puerta durante el horario nocturno.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para añadir una condición, toque Añadir condición > Cambio de estado del dispositivo > Sensor de puerta, toque (A) para Abierto, y a continuación toque Aceptar.
  3. Lea la información y toque OK.
  4. Para ajustar la hora, toque Cuando > Añadir tiempo > Período de tiempo > Horario nocturno > Aceptar.
  5. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Micromódulo persiana > Aceptar (B).
    SUGERENCIA: Puede configurar el porcentaje de apertura/cierre requerido o el estado completamente abierto/cerrado usando la barra deslizante.
  6. Lea la información y toque OK.
  7. Introduzca el nombre de la automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .
  8. Toque Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones en la pestaña Automatización mediante (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?