DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Exempel på automatisering

Demonstrationen visar hur man skapar en automatisering som stänger jalusierna när dörren är öppen nattetid.
  1. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
  2. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Dörrsensor, trycker på A för Öppna och sedan på Ställ in.
  3. Läs informationen och tryck på OK.
  4. För att ställa in tiden trycker du på När > Lägg till tid > Tidsperiod > Nattetid > Ställ in.
  5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Mikromoduljalusi > Ställ in (B).
    FÖRSLAG: Du kan ställa in önskad öppnings-/stängningsprocent eller helt öppet/stängt läge med skjutreglaget.
  6. Läs informationen och tryck på OK.
  7. Ange automatiseringens namn.
    FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  8. Tryck på Spara.
    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.
    OBS: Du kan aktivera eller inaktivera automatiseringar på fliken Automatisering genom att använda (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?